This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:FCL_379XL 项目电流控制器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1516932/launchxl-f28379d-fcl_379xl-project-current-controller

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:

大家好:

我正在尝试为 FCL_379XL 工程执行3级操作。 我已成功完成1级和2级。 但是、我在控制 Id 和 Iq 电流值时遇到了问题。 我的硬件是 LAUNCHXL-F28379D、2个 DRV8305EVM 和 TI 2Mtr DYNO SET 的 Teknic 电机。 我认为电机参数已在代码中输入、ı 没有改变。 我刚刚将 drv 增益从40更改为10、并将 single_sampleing 更改为10。 我将 Id 和 Iq 值设置为 0.05、但它们的值仅达到0.02-0.03。 存在稳态误差。 我调整了带宽、但不起作用。 如何调整电流环路的 Kp Ki 值? I dınt 找到 KP 定义或计算函数。 你有什么建议吗? 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdulkadir:

    如需对电流环路进行调优、请参阅"InstaSPIN 工程和实验用户指南"的实验5a。

    谢谢、

    Jiaxin