This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:适用于航空航天开发的闪存 API 认证

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1516325/tms320f28p659dk-q1-flash-api-certification-for-aerospace-development

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1

工具/软件:

公司希望将现场可加载软件用于 Hercules 和 C2000微控制器系列的航天级 A 应用。  由于现场加载能力是一项要求、因此我们希望使用闪存 API 、但如果我们希望使用第三方软件、则必须进行供应商监督、或者我们需要执行开发活动以确保自身安全和正确运行。  

我的问题是:

- TI 能否提供有关使用闪存 API 时 DO-178C DAL A 合规性的信息?

-如果没有, TI 能否提供闪存 API 的源代码,以便我的公司可以将其用于 DAL 开发? 或者、甚至更好地与闪存 API 源代码相结合、TI 能否提供文档来说明如何实现闪存擦除/写入指令(例如:闪存包装程序寄存器、存储器地址等)、以便我公司可以为我们的应用设计和实施闪存驱动程序?

感谢你的帮助。
此致、
Szabolcs Fasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如需了解 闪存 API 和 NDA 详细信息的源代码、请联系您当地的现场应用工程师(FAE)。

    此致、

    Rajeshwary