This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:多核工程 SysConfig 文件

Guru**** 2955920 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1517117/f29h850tu-multicore-project-sysconfig-files

器件型号:F29H850TU
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:CCS/SysConfig

我看到一个多核工程中有多个 SysConfig 文件(每个内核1个)。 这些文件是否应该同步(相同)?

在 LED (多核)示例中、只有内核1文件似乎包含外设详细信息。

多核工程中的多个 SysConfig 文件有何用途?

添加 I2C 外设时、如果我在所有 SysConfig 文件(内核1、2和3)中将外设分配到内核1、则在构建工程时会收到"多宏定义错误"

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Unknown 说:
    这些文件是否应该同步(相同)?

    否、它们不应相同。

    Unknown 说:
    ]多核工程中多个 SysConfig 文件的用途是什么?

    每个文件仅包含单个内核的信息。 这样就可以为 工程中的单个内核编辑和编译代码。

    此致、

    Ben Collier