This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28332:EN 或 IEC

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1516273/tms320f28332-en-or-iec

器件型号:TMS320F28332

工具/软件:

大家好:  

我们需要获得以下澳大利亚认证证书:以下产品的 EN 或 IEC 认证。

通快 SAP 编号:

制造商:

组件类型

制造商编号:

标准

 

2244347.

德州仪器(TI

PHY-CORE-AM335x

AM3359BZCZ

 

Keine Standards im Dokument vohanden

2300431.

德州仪器(TI

IC 微控制器

TMS320F28374SPTPT

 

Keine Standards im Dokument vohanden

2833680

德州仪器(TI

IC 微控制器

TMS320F28375DPTPT

IEC 61508最高 SIL 3级
IEC 60730至 C 类
经 IEC 61508最高 SIL 2认证

 

2006436

德州仪器(TI

布局布线

ISO1176TDWR

DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112
IEC 60664-1
IEC 61010-1

 

2354111.

德州仪器(TI

布局布线

ISO5852SDW

IEC 60950-1和 IEC 60601-1终端设备标准
EN 61010-1和 EN60950-1
IEC 60112
IEC 60065
IEC 60601-1

 

2364007.

德州仪器(TI

隔离放大器

AMC1301DWV

DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
IEC 62368-1
IEC 60112
IEC 60664-1
IEC 62368-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

谢谢。此致

Amina  

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amina:

    请查找附加的 F2837x 器件 IEC61508证书。 谢谢。

    Hane2e.ti.com/.../F2837x_5F00_Certificate_5F00_Renewed.pdf