This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:使用 ccs-server-cli.bat 导入工程时出错

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1515956/tms320f280037-error-importing-project-using-ccs-server-cli-bat

器件型号:TMS320F280037

工具/软件:

我一直在尝试按照 TI 站点上的命令行说明进行操作。我现有的工程可以使用 CCS 20.1.1正常编译。  如果我尝试将该工程导入到通过命令行创建的新工作区中、如下所示:

C:\ti\ccs2011\ccs\eclipse\ccs-server-cli.bat -noSplash -workspace .\pipeline_workspace -application com.ti.ccs.apps.importProject -ccs.location .\inv-mh

即使工程似乎已导入、也会收到以下错误消息。   

----------------------------------------------------------------------------------------
从"C:/Users/JeremyMcClintock/git/inv-mh /"导入工程...

org.eclipse.core.internal.resources.ResourceException:项目描述无效。
org.eclipse.core.internal.resources.Project.checkDescription(Project.java:173)
org.eclipse.core.internal.resources.Project.assertCreateRequirements(Project.java:57)
org.eclipse.core.internal.resources.Project.create(Project.java:267)
org.eclipse.core.internal.resources.Project.create(Project.java:253)
com.ti.ccs.project.services.ProjectImporter.internalImportProject(ProjectImporter.java:427)
com.ti.ccs.project.services.ProjectImporter1美元.run(ProjectImporter.java:346)
org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.run(Workspace.java:2315)
org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.run(Workspace.java:2340)
com.ti.ccs.project.services.ProjectImporter.importProject(ProjectImporter.java:341)
com.ti.ccs.project.services.ProjectImporter.importProject(ProjectImporter.java:270)
com.ti.ccs.apps.project.ProjectImportApp.doRun(ProjectImportApp.java:165)
at com.ti.ccs.apps.BaseHeadlessApp2美元.run(BaseHeadlessApp.java:337)
org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.run(Workspace.java:2315)
org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.run(Workspace.java:2301)
com.ti.ccs.apps.BaseHeadlessApp.internalRun(BaseHeadlessApp.java:335)
at com.ti.ccs.apps.BaseHeadlessApp1美元.run(BaseHeadlessApp.java:252)
位于 com.ti.ccs.core.CCStudioIDE$StartupWaiter1美元.run(CCStudioIDE.java:96)
org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63)
包含:确定
包含:"pipeline_workspace/inv-mh"不是有效位置。 该位置相对于未定义的工作区路径变量"pipeline_workspace"。

但如果我尝试从命令行进行编译、会收到一条错误消息、指出工作区中不存在工程。

感谢您提供任何帮助。

Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy:

    它自行尝试了这个方法、我认为-workspace 参数不支持相对路径。  

    Unknown 说:
    我收到以下错误、即使项目似乎已导入。   [/报价]

    我认为导入仅部分成功。 所以,虽然文件夹在那里,我认为这不是一个成功的导入。

    我需要与工程部门确认关于工作区相对路径的观察结果。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已为此问题提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12596

    谢谢

    Ki