This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:构建2837x_vcu2_rfft_128 (C2000Ware 5.04.00.00 DSP 库)问题

Guru**** 2322270 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1496922/tms320f28379d-issue-with-building-2837x_vcu2_rfft_128-c2000ware-5-04-00-00-dsp-library

部件号:TMS320F28379D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

I 导入 CCS  20.0.1.4中的2837x_vcu2_rfft_128、如图所示。



加载工程后、我会看到未解析的文件、如所示


我还是尝试构建、但遇到了错误。


我检查工程属性、发现此处未添加依赖项、这与 C2000ware 中的其他示例不同


我添加 C2000Ware 作为依赖项



解决了未解析的文件、但在构建后、由于 ABI 格式不匹配、我收到了错误。


因此、我更新了编译器标志



但这次会出现完全不同的链接错误


链接器设置中的其他所有内容似乎都可以正常使用。

我尝试使用以前版本的 SDK、但遇到了相同的问题。 有什么问题吗? 如果有人能向我指出正确的方向、我将非常感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atharva,

    对此错误表示歉意、我也可以在结束时重现问题。 我们将在下一个公开的 C2000Ware 版本中解决该问题。

    让我弄清楚这些修复程序、然后返回给您、暂时帮您解决问题。

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atharva:

    我更新了 VCUO 和 VCU2库以修复上述错误-这些错误将在下一个 C2000Ware 版本 v5.05.00中发布。

    谢谢、

    Sira