This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:用于新应用的控制器

Guru**** 2635545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1516395/tms320f28388d-controller-used-for-new-application

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:

您好、先生、

我计划将这个新控制器用于我的一个新逆变器工程。

我有几个问题、如下所示。

根据数据表、CM 没有任何 SPI 模块。 四个 SPI 模块仅适用于 C28x。 是可以在 CM 内核中使用 SPI 模块。

2、根据代码开发要求、如何定义 TMS320F2838x 控制器在可用 RAM 和闪存方面是否适合?

3.您是否有任何  TMS320F2838x Launchpad 开发计划?

此致、

Bharat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Unknown 说:
    1.根据数据表、CM 没有任何 SPI 模块。 四个 SPI 模块仅适用于 C28x。 是否可以在 CM 内核中使用 SPI 模块。

    如下图所示、CM 不能直接访问 SPI 模块。  

    您可以通过使用 C28x 和 CM 内核上的 MSGRAM 和 DMA 来使用传入/传出 SPI 寄存器的信息。   

    Unknown 说:
    2.根据代码开发的要求、我如何定义 TMS320F2838x 控制器在可用 RAM 和闪存方面是否适合?

    我认为如果不编译您的代码、这是无法保证的、因为即使是相同的源代码也会根据编译器设置的大小而变化。

    Unknown 说:
    3.您是否有任何  TMS320F2838x Launchpad 开发计划?

    不会有适用于 F2838x 的 LaunchPad。

    此致、

    Ben Collier