This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:如何在 GUI 中使用 gUserParams?

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1514916/tms320f28069m-how-to-use-guserparams-in-gui

器件型号:TMS320F28069M

工具/软件:

您好专家

我是否可以  在 GUI 中使用如下 gUserParams 项目?

如果是、如何实现?

目前我使用以下方法来控制我的文件。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已提请理事会专家注意这一问题。 请注意,今天是当地假日,因此延误。

    感谢您的耐心。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您需要首先确保 GC APP 中的目标通信使用 XDS/Program 模型配置。 以下是有关如何设置此设置的一些信息

    7.6. GC 组件库 v3:XDS/JTAG 示例—GUI Composer 入门

    firmware 属性需要指向您使用 CCS 创建的.out 文件。 OUT 文件用于获取符号名称、然后用于读取适当的存储器区域。  

    在对变量进行绑定时、用户需要在下拉列表中选择程序模型 ID、绑定的右侧需要与您在 CCS 监视窗口中输入的表达式相同。  

    Martin