This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:在低温下、比较器5在无输入的情况下切换

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1515855/tms320f28379s-comparator-5-toggling-without-input-at-cold-temperatures

器件型号:TMS320F28379S

工具/软件:

我们的处理器有一个奇怪的问题,我想看看是否有任何指导为什么这可能发生. 一位客户发现、在温度低于-15C 时、比较器5将开始 跳闸、而没有任何输入到处理器上的引脚。 此处理器上的程序已经过验证、在相同配置下没有其他设备遇到此问题。 我们已验证此器件的输入引脚上没有外部噪声、并且连接到该比较器的 ADC 结果寄存器没有出现任何值突变。 比较器状态通过 Code Composer Studio 调试会话验证为在没有任何外部输入的情况下进行切换、仅受低温的影响。 这只是一个有缺陷的元件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您能解释一下 CMPSS 引脚无输入是什么意思吗?  您是指它保持悬空、还是连接到电路板 GND (或者通过一些外部输入与电路板 GND 的电压相同)。 我们不对悬空信号进行规范、因此这可能会因器件而异

    您是否能够将 CTRIPOUTH 信号输出到 GPIO 测试点引脚上、并展示结果以及触发频率?  

    是否启用同步/滤波输出、迟滞或消隐窗口?

    此致、

    彼得