This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:当 MCU 电源电压下降时、是否会触发 NMI 看门狗?

Guru**** 2986070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1515381/tms320f28377d-will-the-nmi-watch-dog-be-triggered-when-the-mcu-power-supply-voltage-drops

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:

尊敬的专家:

我目前正在开发一个在特定条件下需要关闭 MCU 电源的应用、并且我想在触发 NMI 看门狗时执行一些操作。

您能否澄清一下、如果 MCU 的功率下降、是否会触发 NMI 看门狗? 我倾向于避免在 MCU 断电时触发 NMI 看门狗。

提前感谢您的时间和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    电压下降时、无法触发 NMI 看门狗。 需要检查是否存在欠压复位电路触发 RESET 适用于器件

    Unknown 说:
    ]您能否说明如果 MCU 的功率下降、NMI 看门狗是否会触发

    我想您正在混用 NMI 看门狗和 XRSn (器件复位)这两个术语。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢