This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:断电与上电后的 ADC 中断

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1515478/tms320f28379d-adc-interrupt-after-power-off-and-on

部件号:TMS320F28379D

工具/软件:

在随附的图中、上面的波形表示 ADC_A 中断、位于 CPU1中、下面的波形表示 ADC_B 中断、位于 CPU2中。 断电和上电后、CPU2中的第一个中断缺失。  请说明可能的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    要对此问题进行故障排除、您可以尝试以下操作:

    • 验证中断优先级 :检查 ADC_A 和 ADC_B 中断的中断优先级、以确保它们已正确设置且未被覆盖。
    • 检查 CPU2初始化 :验证 CPU2已正确初始化且在开机后未处于复位状态。
    • 监视共享资源 :检查是否有两个 CPU 访问的共享资源可能导致冲突或同步问题。
    • 验证中断处理 :检查两个 CPU 的中断处理机制,以确保它们已正确配置,并且没有丢失任何中断。
    • 使用调试器 :使用调试器逐步执行代码并监视中断处理机制以确定问题的根本原因。