This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:外部中断在中断期间 isn't 工作。

Guru**** 2978710 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1515424/tms320f28379d-external-interrupt-isn-t-working-during-interrupt

部件号:TMS320F28379D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:  

我想在 ePWM 中断期间设置外部中断以实现保护。  

在 EPWM 中断期间、我将 PIEIFR 设置为有效 XINT。  

但这不起作用。

请帮助它正常工作、我应该在哪里查看?  

代码如下:

初始设置  

GPIO_setInterruptType (GPIO_INT_XINT1、GPIO_INT_TYPE_RISING_EDGE);
GPIO_setInterruptPin (11、GPIO_INT_XINT1);
GPIO_enableInterrupt (GPIO_INT_XINT1);
interrupt_enableInCPU (INTERRUPT_CPU_INT1);

INTERRUPT_ENABLE (INT_XINT1);

ePWM ISR:  

//如果出现故障、则通过软件生成故障中断
IF (FLAG_FAULT)
{
PieCtrlRegs.PIEIFR1.bit.INTx4 = 0x01;
}

最好的考虑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅 C2000ware 示例以检查您的配置、以及是否正确清除了中断标志: C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\interrupt\interrupt_ex1_external.cand 位字段: c:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\device_support\f2837xd\examples\cpu1\external_interrupt\ccInterrupt.cn01.cInterrupt

    首先来看、您似乎没有清除中断标志。 代码为: PieCtrlRegs.PIEACK.ALL = 1