This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:CM 行李箱

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1502633/tms320f28384s-cm-boot

器件型号:TMS320F28384S
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

我想从简单的 CM 应用程序创建 uint16并且对其进行数组处理  、然后我想将数据从 CPU1复制到 CPU1TOCM ram 和 boot CM。这是在 Arm Hex 实用程序中创建数组的最佳设置吗?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f2838x\examples\c28x_cm\flash_kernel\flash_kernel_c28x_cm_ex1_sci_boot_cpu1.c 中看到了类似的内容、但我如何在没有 main 的情况下只编译该函数?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉晚才回复。 这应该已提交给我们的编译器团队。 我只是想检查您是否仍然有这个问题。 如果是、那么我将继续并循环使用我们的编译器专家。

    Vivek Singh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vivek

    是的、我仍然有相同的问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编译 CM 应用程序后、您应该能够使用十六进制实用程序生成十六进制文件、并将该数组包含在 CPU1代码中。

    1)在 C28x 代码中、定义数组并将其放置在特定段中。  

    #pragma DATA_SECTION (myArray、"CPU1TOCM_RAM")

    uint16_t myArray[array_size];

    2)在链接器文件中、适当地映射该段。  

    移动数据

    {

       CPU1TOCM_RAM   :origin = 0x0003F800、length = 0x000007FF    /* 2kB RAM */

    }

    很重要

    {

       CPU1TOCM_RAM   :> CPU1TOCM_RAM

    }

    以下是 ARM 十六进制实用程序的一些常规设置-

    格式:TI-TXT (TI 器件常用)

    -字节顺序:小端字节序

    -数组输出格式:

     -宽度:16位

     -地址:32位

    您还可以参阅以下 E2E、了解 ARM 十六进制实用程序。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/921782/ccs-tms320f28388d-arm-hex-utility-question-regarding---romwidth-and---memwidth

    此致、

    Vivek Singh