This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:CCS 20.1.1工程工作区位置问题- C 驱动器上的空间不足

Guru**** 2977640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1515238/launchxl-f28p55x-ccs-20-1-1-project-workspace-location-issue---insufficient-space-on-c-drive

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X

工具/软件:

尊敬的 TI E2E 社区:

我谨致函寻求帮助、解决我在安装 Code Composer Studio (CCS) 20.1.1版后遇到的问题。 昨天、我 soc 在台北参加了 TI 的 f28p55x-ePWM 培训课程。

我的当前计算机系统具有以下磁盘配置:

C 驱动器(SSD):总共120GB、仅剩余3GB 可用空间。 这是我的主系统驱动器。
D 驱动器:总共1TB、可用空间为700GB。
由于 C 驱动器上的空间非常有限、因此我安装的任何新程序都配置为使用 D 驱动器作为安装位置。

我遇到的问题是我似乎无法将 CCS 20.1.1中的默认项目工作区位置更改为 D 驱动器。 C 驱动器的空间极小、继续将其用于工程工作区可能会在未来随着工程规模的增加而导致问题。 因此、我必须能够将 CCS 项目工作区引导至 D 驱动器。

您能否提供有关如何将 CCS 20.1.1中的项目工作区位置更改为 D 驱动器上的目录的指导? 我们非常希望为解决此问题提供任何建议或采取任何步骤。

感谢您的时间和支持。

此致、

Minghan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想快速添加一个注释。 我当前使用的计算机是公司发行的、很遗憾、我没有对硬盘配置进行任何更改的权限。 这就是为什么能够将项目工作区设置为 D 驱动器对我来说至关重要的原因、因为 C 驱动器的空间非常有限。
    感谢您的理解和帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Unknown 说:
    您能否提供有关如何将 CCS 20.1.1中的项目工作区位置更改为 D 驱动器上的目录的指导?

    您只需选择选项打开 D 驱动器上的文件夹即可完成此操作。 这会将工作区文件夹位置更改为所选文件夹。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_20.1.1/ccs_project-management.html#single-folder-workspaces

    谢谢

    Ki