This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:常驻引导加载程序和 FreeRTOS 应用程序

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1514134/tms320f28p659dk-q1-resident-bootloader-and-freertos-application

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我已根据您的 DCAN 闪存内核示例开发了一个定制的驻留闪存内核。

在我将 FreeRTOS 添加到应用之前、此功能一直运行良好。

简而言之、当应用程序接收到复位时、它会成功复位、驻留引导加载程序开始运行。 之后、无论是否达到跳转到应用程序的超时、或者是否下载了新软件、在这两种情况下、应用程序都会在启动时卡住。

此行为仅在我将 FreeRTOS 添加到应用软件后出现。

这些信息是否足以帮助我了解我没有考虑到的内容? 此问题是否与未清除的 RAM 有关?

此时如果我关闭再打开电路板、应用程序将成功启动。

提前感谢您、
此致、
Luciano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luciano:

    您是否能够确定应用程序卡住的位置? 它是否成功退出内核、卡在应用程序初始化等中?

    此致、
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您的及时答复。

    我尝试调试软件、但没有成功。 我知道我需要加载程序的符号、这些符号是由闪存内核(引导加载程序)下载的、但我不知道如何下载的。

    此致、  
    Luciano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luciano:

    可在 CCS 中的此处访问加载符号菜单:

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    为了确保我了解到、我是否应该启动闪存内核软件的调试会话、然后加载应用程序的符号、使用主机应用程序对新软件进行编程、并检查软件被阻止的位置?

    是这样吗?

    谢谢您、
    Luciano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luciano:

    请照常进行。 当器件卡住时、在 CCS 中连接到它、暂停执行、并为您的应用加载符号。 如果您看到的内容没有意义、请尝试改为加载闪存内核的符号。

    此致、

    Alex