This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:无法在 MATLAB S 函数生成器中使用 TMS320F28377D 的 FAPI 库

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1515933/tms320f28377d-unable-to-use-fapi-library-of-tms320f28377d-in-matlab-s-function-builder

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:

尊敬的 TI 社区:

我们目前正在与 TMS320F28377D 合作、并尝试使用 S 函数生成器将闪存 API (FAPI)库集成到我们的 MATLAB Simulink 环境中。

同一 FAPI 库在 Code Composer Studio (CCS)中运行良好。 但是、当我们尝试通过 S 函数生成器将其包含在 MATLAB 中时、集成失败、可能是由于与预编译库的链接或兼容性问题。

我们有以下问题、非常感谢您的支持:

  1. MATLAB S-function Builder 是否支持 FAPI 库?

  2. 如果不受支持、是否可以获取相应 FAPI 库的源文件(.c 和.h)?

  3. 如果访问源文件需要 NDA、我们应该联系 TI 的谁来发起此流程、以及谁可以为我们提供进一步支持?

非常感谢任何指导、文档或示例。

提前感谢!

Sasi Prasanth S.