This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335-Q1:有关 SPI 的问题

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1513512/tms320f28335-q1-queries-regarding-spi

器件型号:TMS320F28335-Q1

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

我们正在使用 P/N:TMS320F28335ZJZQ 在我们的数据采集项目中、我有以下两个问题  

1)在技术参考手册中、它提到、如果 SPICTL 寄存器的"TAK"位禁用了传输数据、SIMO 引脚的默认状态将处于高阻抗状态

但是、如果启用了 SPICTL 寄存器的 TALK 位、则不会将传输数据写入 SPITXBUF 寄存器、SPITXBUF 寄存器中没有先前的传输数据、SIMO 引脚的默认状态将是什么? 很明显  

2)我在 McBSP-A&B 中将上述查询配置为 SPI。 如果未写入传输数据且之前没有传输数据、则启用 SIMO 引脚的默认状态是什么?  

我很感激有一个明确的解释。

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1. 根据图9-5。 SPICLK 信号选项在器件 TRM 中、SPISIMO/SPISOMI 的预期空闲状态是预计值。 数据位。 如果没有 prev。 数据、则引脚的状态应基于是否存在内部或外部上拉/下拉电阻。 如果没有外部上拉/下拉电阻、并且内部下拉电阻未使用、那么我认为状态没有明确定义。  
    2. 上述情况也应适用于 McBSP。

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    你好。

    当 CS 为低电平;启用发送;无传输数据;无先前数据;无内部/外部上拉和下拉时、我需要明确信息"SIMO"的默认状态将从以下状态中删除:
    a)低电平状态
    b)高电平状态
    c)高阻抗
    d)不用考虑
    请非常清楚地告诉我、从上述国家看、什么是默认的"SIMO"?

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果引脚上没有执行任何操作、则引脚的状态为  未定义 ,基于我的理解。 减少 与您提供的选项中的(D)最接近。

      我认为、引脚最可能的状态是(a)基于典型的 GPIO 配置和通用惯例、但这是任何方面都无法保证的。

    此致、
    Jason Osborn