This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:引导模式如何对 CPU1和 CPU2都起作用。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1518289/tms320f28379d-how-can-boot-mode-works-for-both-cpu1-and-cpu2

部件号:TMS320F28379D

工具/软件:

您好:

我正在使用 TMS320F28379D 双核微控制器、想更好地了解 CPU1和 CPU2的 CAN 引导模式功能。

  1. 在该器件上、引导模式如何一般工作?

    • 具体来说、当器件设置为通过 CAN 引导时、引导加载程序的预期结果是什么?

    • 分享有关此型号的 CAN 引导的详细信息。  
  2. CPU1和 CPU2的 CAN 引导过程都是如何工作的?

    • 我知道、如果通过引导模式引脚进行配置、CPU1可以直接从 CAN 引导。 但是、CPU2如何参与引导过程?

    • CPU2是否也支持直接通过 CAN 引导、或者必须首先引导 CPU1、然后指示 CPU2通过 IPC 启动?

    • 如果 CPU1负责引导 CPU2、需要执行哪些步骤来启动此过程(例如存储器加载、IPC 命令、引导地址设置)?

如果有任何官方资源、应用手册或说明此流程的示例、请也分享这些资源、

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅有关 CAN 引导和 IPC 的以下资源、我相信这些资源可以回答您的大多数问题:

    1. F2837xD 技术参考手册
      1. 第4章提供了有关 CAN 引导、引导 CPU2和引导 IPC 的信息
      2. 具体请参阅4.10.4.6和4.10.8
    2. CAN 闪存编程指南
      1. 我相信没有 F2837xD 器件的示例代码、但本应用手册提供了有关 CAN 引导流程的良好信息
      2. 您还可以参考 SCI 闪存内核示例工程、了解有关 CPU2引导加载的更多信息
        1. 有一些特定于 F2837xD 器件的示例代码
        2. 如需更多信息、请参阅 SCI 闪存编程指南
    3. 引导加载入门指南
      1. 此资源提供了有关 C2000器件上引导加载的一般信息

    如果您在阅读这些资源后仍有任何具体问题、请告诉我。 我很乐意提供帮助!

    此致、

    马特