This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:如何将一次性跳闸释放与 ePWM 周期对齐?

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1517909/tms320f28p650dk-how-do-i-align-one-shot-trip-release-with-epwm-cycles

器件型号:TMS320F28P650DK

工具/软件:

你好。  

我对 ePWM 跳闸区模块的使用有疑问。

在 CBC 跳闸操作中、跳闸释放与 TBPRD 或零计数同步。

但是、在一次性跳闸操作中、会立即发生跳闸释放。

如何将一次性跳闸释放与 ePWM 周期(例如 CBC 跳闸操作)对齐?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Unknown 说:
    如何将一次性跳闸释放与 ePWM 周期对齐、例如 CBC 跳闸操作?

    必须通过写入 TZCLR[OST]位来手动清除一次性跳闸条件。 如果需要、可以通过手动写入 TZOSTCLR 寄存器中的相应位来将 TZOSTFLG 寄存器位清零。

    您可以根据 ePWM 实例中的周期事件触发中断并清除跳闸、但这会因中断延迟而延迟。

    谢谢