This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P559SJ-Q1:我们是否有 OTA 演示

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1518142/tms320f28p559sj-q1-do-we-have-demo-of-ota

器件型号:TMS320F28P559SJ-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我向客户询问这个问题、他们正在开发引导加载程序、这个引导加载程序需要实现 OTA 和防回滚功能、他们会询问我们是否有任何演示可以实现它?

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    对于 F28P55x、我们当前正在内部开发一个 LFU (不带复位)示例、该示例可以轻松地重新用于 OTA (即具有复位功能的 LFU)。 但我们没有防回滚功能等

    我可以通过电子邮件向您发送详细信息。

    谢谢、

    Sira