This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:时钟是预期值的一半

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1517598/launchxl-f28379d-clock-is-half-of-what-is-expected

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我开始了 LAUNCHXL-F28379D 的新开发、奇怪的是、时钟似乎以配置和预期的一半运行。 我仔细检查了所有时钟配置、但找不到任何原因。

为了验证这一点、我加载了 CPU 计时器示例(timer_ex1_cputimers)、该示例将器件配置为运行1秒中断并在每次中断时递增计数器。 监视计数器(在 IDE 上使用持续刷新)我可以看到它们仅每2秒递增一次。

我使用 CCS V20。 没有更改示例代码或 SysConfig 中的任何内容。 只是按原样加载它。

我想将 SYSCLK 输出到物理引脚、但  LAUNCHXL-F28379D 上不提供 XCLKOUT (GPIO73)。

有什么想法吗?

谢谢。

帝汶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ?? ? 说:
    奇怪的是、时钟运行的时间似乎是配置和预期的一半。 我仔细检查了所有时钟配置、但找不到任何原因。

    您的 PLL 设置、时钟源及其频率是什么?

    什么是 PLL SYSCLK 分频器?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现 device.h 中设置了一些时钟定义、默认情况下、这些定义针对具有20MHz 时钟的 controlCARD (而不是针对具有10MHz 时钟的 LaunchPad)进行了配置。 这会忽略在 SysConfg 中进行的时钟配置。 修复了它、现在还可以。 谢谢。