This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:CAN 固件更新

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1522527/tms320f28388d-can-firmware-update

器件型号:TMS320F28388D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我希望使用内置 ROM 引导加载程序通过 CAN 为 TMS320F28388D 实施固件更新机制。

您能否提供通过此设备上的 CAN 接口执行固件更新的官方和推荐程序? 具体而言、我要求澄清:

启用 CAN 引导所需的引导模式 GPIO 配置

CAN 引导加载程序协议预期(波特率、帧格式等)

通过 CAN 传输应用程序映像或内核的步骤

可用于此目的的工具或实现示例

非常希望提供详细的参考或应用手册。

感谢您的帮助。

此致、
Anoop Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anoop、

    在 C2000Ware SDK 中有一个针对该器件的 SCI 闪存内核(flash_kernel_ex1_sci_flash_kernel)的实现示例、该示例遵循与 CAN 机制工作方式类似的过程、以及有关配置和使用 CAN (can_ex5_transmit_receive 等)的示例。 先从闪存内核中的 SCI 函数替换为其对应的 CAN 等效项是不错的选择。

    您也可以参阅 C2000微控制器的 CAN 闪存编程 应用手册。

    有关如何配置引导模式和 CAN 协议等的信息、请参阅 技术参考手册 中有关此器件的外设引导和 CAN 的部分。

    此致、

    Alex