This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:在 Polyspace 中应使用什么构建命令?

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1521769/tms320f28069f-what-build-command-should-i-use-in-polyspace

器件型号:TMS320F28069F

工具/软件:

您好:

我没有从 Matlab/ Polyspace 得到一个体面的答案,所以我希望你能帮助我。

在设置 Polyspace 项目时、它可以选择"Create from build command"(通过构建命令创建)。

我曾尝试使用 make、各种*。mk 文件、甚至是 C:\ti\ccs1210\ccs\utils\bin\gmake.exe、它会全部拒绝。

我必须想念这一点或某种东西。 也许他们要求我不知道的东西。

谢谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    Unknown 说:
    设置 Polyspace 项目时、可以选择"Create from build command"。

    我没有使用 Polyspace 的任何经验,所以很难在这里提供任何建议。

    是否尝试从 Polyspace 构建 CCS 工程? 或者、您是否应该传递 CCS 用于构建生成的 makefile 的构建命令?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    后者。 我使用 Polyspace 作为一个 bugfinder ,你可以手动输入整个项目,甚至当你运行检查时,Polyspace 拒绝任何不是严格 ANSI C 的东西(例如,它标记任何"cregister"的声明,当它只是非常规 的);或者,我已经被引导相信,如果你提供了构建命令,它会使一些非 ANSI 结构的意图。  

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经被引导相信,如果你提供了 build 命令,它使软件更好地理解一些非 ANSI 结构的意图。  [/报价]

    再说一次,我不能评论任何 Polyspace 相关的东西。 我可以评论 CCS 编译环境。

    首先、我建议阅读 UG 的这一部分:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_12.8.0/ccs_project-management.html#build-rebuild-project

    CCS 在生成的 make 文件上使用的编译命令可以在工程的生成器属性中看到:

    您可以查看如何在控制台输出中调用该命令:

    希望这有所帮助

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Ki。

    我想我已经弄清楚了。

    此致、

    Dave