This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:关于 TMS320F2837xD 器件勘误表

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1521894/tms320f28377d-about-tms320f2837xd-silicon-errata

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:

我正在考虑是否为"TMS320F2837xD 双核实时 MCU 器件勘误表"中的"低功耗模式:断电闪存或保持最少器件活动"项采取权变措施。

如果无法进入低功耗模式、那么不实施此权变措施是否正确?

我是否可以假设除非用户明确设置、否则器件不会进入低功耗模式?

如果器件未显式进入低功耗模式、也不会在启动时自动进入低功耗模式等、我认为无需实现上述权变措施。

是这样吗?

此致、

T. Mori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takayuki、

    如果在运行期间无需进入停机模式、待机模式、空闲模式或其他低功耗模式、则不需要权变措施。

    正确的是、低功耗模式需要应用程序明确控制才能进入。

    假设器件从不需要 LPM、则不需要针对此特定勘误表的权变措施。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  、Zackary、

    感谢您的答复。
    我知道无需处理勘误表。

     此致、

    T. Mori