This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TZFRC.OST = 1对 TZOSTFLG 的影响

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1520121/tms320f28379d-effect-of-tzfrc-ost-1-upon-tzostflg

部件号:TMS320F28379D

工具/软件:

关于 ePWM 跳闸区运行:

如果我使用 TZFRC 寄存器通过软件强制发生单次触发事件(TZFRC.OST = 1)、则我希望在 TZFLG 寄存器中看到相应的标志以显示标志置位(TZFLG.OST = 1)

现在、还有 TZOSTFLG 寄存器、它提供有关单次触发事件的具体原因的额外信息。 任何人都可以  通过软件(TZFRC.OST = 1)强制触发事件来确认是否设置了 TZOSTFLG 中的任何位?

我认为这本手册对这里的期望有点不清楚、但我认为这意味着不应设定任何内容。 但是、从我的测试来看、它看起来好像是一样的、但可能并不一致。

上下文中、我会强制软件中的单次触发事件将所有 PWM 作为全局启用/禁用事件来禁用。 我还使用单独的一次性触发锁存器进行故障反应、以快速禁用 PWM。 我想使用 TZOSTFLG 中的标志来确定行程的原因。 但是、 当应用 TZFRC.OST = 1时、我会看到在 TZOSTFLG 中设置的标志、它正在拧紧此结构。  

感谢您提供的 Nay 帮助。

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    发生一次性跳闸事件时、会设置一次性跳闸事件标志(TZFLG[OST])。  导致 OST 事件的事件的相应标志也在寄存器 TZOSTFLG 中设置。  TZOSTFLG 包含 OSHT1-6和 DCA/BEVT1的状态标志。 请注意、OST1-6对应于 TZ1-6。必须通过写入 TZCLR[OST]位来手动清除单次触发条件。

    如果需要、如在用例中所示、可以通过手动写入 TZOSTCLR 寄存器中的相应位来将 TZOSTFLG 寄存器位清零。 请检查器件 TRM 中  TZOSTFLG 和 TZOSTCLR 寄存器的寄存器字段说明: https://www.ti.com/lit/ug/spruhm8k/spruhm8k.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 因此、我假设、如果通过设置  TZFRC.OST = 1强制发生单次触发事件、则微控制器不会在 TZOSTFLG 寄存器中设置任何标志来进行响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发生一次性跳闸事件时、会设置一次性跳闸事件标志(TZFLG[OST])。  导致 OST 事件的事件的相应标志也在寄存器 TZOSTFLG 中设置。 它将设置该标志进行响应。