This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:HLC 无法正常工作

Guru**** 3012730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1522072/tms320f280049c-hlc-not-working

器件型号:TMS320F280049C

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户 使用 CLB 来实现 QEP 功能。 其中 QEP 的 Z 脉冲用于触发 HLC 中断。

但是、他们发现 HLC 无法正常工作。  

该用例与以下示例类似:

HLC 输入3:外部 Z 脉冲(作为 CLB 输入5)

用于 intput3的 HLC 程序:MOV C0至 R0;INTR5

1.当我们运行程序时,我们观察 counter0, R0和 CLB 中断标签(在 CLB 模块内的标志,而不是外围中断标志),

我们发现 C0在增加、但 R0保持为0。 中断标签保持为0。  HLC 仍然无效。

2.然后,我们检查输入信号。 我们将 Z 脉冲(CLB 输入5)路由到另一个计数器(计数器1)、我们正确设置计数器1、以便它可以对 Z 脉冲上升沿进行计数。  

事实证明、随着 Z pulse 的到来、counter1会按预期增加。 但是、HLC 仍然无效。

3.然后,我们尝试了包含 HLC 函数的 CLB 示例 ex11,它工作正常。

总之、CLB 中的每个模块都正常工作、HLC 除外。 CLB 中应该存在一些初始化问题。

我的问题是、HLC 有什么特别之处、在初始化时是否需要格外小心?

使用 ex11会非常困难、因为客户使用 COFF 和大量寄存器结构。 我们想检查 CLB 状态以查看 HLC 是否已正确初始化。 您能否共享 HLC 才能正常工作的关键寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    初始化 HLC 时不应特别注意。 您能否尝试观察 CLB 示例11与客户配置之间的寄存器差异、特别是与 HLC 相关的差异?

    您客户是否启用了 CLB 时钟?

    谢谢您、

    Luke