This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:TRM 中的外设访问寄存器默认值与硬件中的默认值不匹配

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1521698/tms320f280039c-q1-peripheral-access-register-default-value-in-trm-does-not-match-default-value-in-hardware

器件型号:TMS320F280039C-Q1

工具/软件:

TRM 中显示的以下外设访问寄存器的默认值与硬件中观察到的默认值(通过 CCS 观察)不匹配。

            (HWREGH(PERIPHAC_BASE + SYSCTL_ACCESS_CLB1  ) == 0x000000CF)&&                // TRM initial value show FF
            (HWREGH(PERIPHAC_BASE + SYSCTL_ACCESS_CLB2  ) == 0x000000CF)&&                // TRM initial value show FF
            (HWREGH(PERIPHAC_BASE + SYSCTL_ACCESS_CLB3  ) == 0x000000CF)&&                // TRM initial value show FF
            (HWREGH(PERIPHAC_BASE + SYSCTL_ACCESS_CLB4  ) == 0x000000CF)&&                // TRM initial value show FF
            (HWREGH(PERIPHAC_BASE + SYSCTL_ACCESS_SCIA  ) == 0x000000C3)&&                // TRM initial value show CF
            (HWREGH(PERIPHAC_BASE + SYSCTL_ACCESS_SCIB  ) == 0x000000C3)&&                // TRM initial value show CF
            (HWREGH(PERIPHAC_BASE + SYSCTL_ACCESS_I2CA  ) == 0x000000C3)&&                // TRM initial value show CF
            (HWREGH(PERIPHAC_BASE + SYSCTL_ACCESS_I2CB  ) == 0x000000C3)&&                // TRM initial value show CF
            (HWREGH(PERIPHAC_BASE + SYSCTL_ACCESS_CANA  ) == 0x000000F3)&&                // TRM initial value show FF
            (HWREGH(PERIPHAC_BASE + SYSCTL_ACCESS_MCANA ) == 0x000000C3)&&                // TRM initial value show FF
            (HWREGH(PERIPHAC_BASE + SYSCTL_ACCESS_HICA  ) == 0x0000003F)&&                // TRM initial value show FF
            (HWREGH(PERIPHAC_BASE + SYSCTL_ACCESS_AESA  ) == 0x00000033)) == 1)           // TRM initial value show FF

确认 TRM 是否不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus:

    我可以在我这边重现这个问题、似乎只有 保留值的表示方式存在差异、但有效位的实际值似乎是正确的。 让我来看看我们如何解决这个问题、并尽快回复您。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUS、

    感谢您提请我们注意这一点。 将更新 TRM 以匹配硬件上看到的值。

    此致、

    Aishwarya