This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28346:如何写入外部 EEPROM? (CCS V20.0.1)

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C28346, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1521269/tms320c28346-how-do-i-write-to-an-external-eeprom-ccs-v20-0-1

部件号:TMS320C28346
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

请告诉我有关在 CCS (V20)中使用 TMS320C28346的基础知识。 由于没有内置 ROM、因此我想将外部 EEPROM (AT24C512C)连接到 SCLA 和 SDAA 引脚并使用 I2C 引导。 (I 将使用 GPIO84=0、GPIO85=1、GPIO86=0、GPIO87=0。) 首先、我需要准备从外部 EEPROM .hex 或.bin 引导哪种格式的文件? 还是需要其他格式的文件? 接下来、请告诉我如何使用 CCS 将必要的文件从 SCLA 和 SDAA 写入 EEPROM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅以下主题: TMS320C28346:如何对通过板载 I2C 连接的 EEPROM 进行编程

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    Alex

    但是,似乎找不到链接处的页面。 它是否已被删除、或者是否需要查看?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    道歉。 在 C2000Ware 中有一个针对 F28335器件(类似器件、但对于闪存、I2C 应与此处的 C28346相同)的示例:

    C2000Ware\device_support\F2833x\examples\i2c_EEPROM

    此致、

    Alex