This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:LAUNCHXL-F28P65X:C2000

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1521854/launchxl-f28p65x-launchxl-f28p65x-c2000

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X

工具/软件:

我目前正在使用德州仪器(TI) C2000 F28P65X 板 、并使用 Simulink 开发代码并将其部署到硬件上。 但是、我在部署过程中遇到了问题。 构建过程失败并出现以下错误:" 请选中"Download Executable to Hardware"。 下面随附了详细的错误日志、供您参考。

此外、我还观察到、当我将  TI 电路板连接到笔记本电脑时、它不会出现在设备管理器的 COM 端口部分。  您能否提供有关解决此问题的指导?  

错误日志:
建立时长:0h 0m 28.793s
使用 codertarget.utils.invokeDownloader 时出错
在部署到硬件板时出现以下错误:

部署到硬件板时出错。 检查"Download Executable to Hardware"
有关更多详细信息、请参阅上述步骤。

codertarget.tools.BuildHook/after_make 中出错

coder.coverage.BuildHook.dipapse_after_make 中出现错误(第344行)
After_Make (hokH);
^^^^^^^^^^^^^^^^^^μ s
coder.internal.ModelBuilder>i_buildProcedure 中的错误(第1739行)
coder.coverage.BuildHook.dipapse_after_make (lBuildHookHandles);
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^μ s
coder.internal.ModelBuilder.make_rtw 中的错误(第136行)
[modelBuildResult、mainObjFolder]= I_buildProcedure...
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^μ s
build_target 中出现错误

build_target 中出现错误

build_standaling_RTW_target 中出现错误

slbuild_private 中出现错误

slbuild_private 中出现错误

SL_EVAL 中出现错误

coder.internal.codegenAndCompile 中有错误

slbuild 中出错

slbuild 出错-显示完整的堆栈跟踪