This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:XDS110和 F280049C 出现错误-716:jscserdes 库缺失

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1519919/tms320f280049c-error--716-with-xds110-and-f280049c-jscserdes-library-missing

器件型号:TMS320F280049C

工具/软件:

在尝试使用 XDS110调试器和 F280049C LaunchPad 连接到我的目标器件时、我遇到了问题。 错误消息如下所示:

IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-716 @ 0x0)找不到所需的动态库 jscserdes。 库不在搜索路径上。 (仿真包9.7.0.00213)

我的 CCS 版本为11.2

是否有人以前遇到过此问题或知道如何解决? 我的安装中是否缺少组件或已知的解决方法?

如有任何帮助、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Unknown 说:
    是否有人以前遇到过此问题或者知道如何解决? 我的安装中是否缺少组件或已知的解决方法?

    可以尝试安装其他版本的 CCS 吗?  

    谢谢、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经安装了新版本、但问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您安装了哪个版本?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新版本为12.1.0、但仍然存在同样的问题: IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-716 @ 0x0)所需的动态库 jscserdes 找不到。 库不在搜索路径上。 (仿真包9.9.0.00040)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的跟进。 我设法解决了这个问题。

    根本原因是调试器连接设置不正确。 重新安装 CCS12.1后、我注意到调试探针未正确设置。 我将其更改为"Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe"、错误消失了。

    非常感谢您的关注和支持!