This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:LAUNCHXL-F280049C &BOOSTXL-DRV8320RS 或 BOOSTXL-DRV8323RS—LAUNCHXL-F280025C

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RS, BOOSTXL-DRV8320RS, LAUNCHXL-F280049C, DRV8329AEVM, LAUNCHXL-F2800137, LVSERVOMTR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1505441/c2000ware-motorcontrol-sdk-launchxl-f280049c-boostxl-drv8320rs-or-boostxl-drv8323rs-launchxl-f280025c

器件型号:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049C、BOOSTXL-DRV8320RS、BOOSTXL-DRV8323RS DRV8329AEVM、LAUNCHXL-F2800137LVSERVOMTR

工具/软件:

您推荐使用哪个评估模块。 LAUNCHXL-F280049C 和 BOOSTXL-DRV8320RS 或 BOOSTXL-DRV8323RS  — LAUNCHXL-F280025C

当前推荐使用这两种方法中的哪一种、以及哪种方法可与德克萨斯州的图形用户界面配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tahir、

    该问题的答案很可能取决于用例。 "你是什么人? 仅评估 C2000和 DRV?

    此外、具体而言、您指的是哪个 GUI?

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想实现无传感器控制。 我想评估控制算法 instaspin、以便我可以轻松地自行理解和实施它。 我在 TI 网站上看到了一个 GUI、在该 GUI 中、可以给出不同的值并从计算机运行电机、而无需更改 C2000或 MSP 软件。 这就是我要求推荐评估模块的原因。 我知道不需要评估 DRV、只需运行电机即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tahir、很抱歉晚才回复。 电机控制 SDK 通用工程由多个 C2000 EVM 和电机驱动评估板提供支持、具体取决于您的电机类型。 这些选项可在本用户指南(https://www.ti.com/lit/spruj26)的表3-1中找到。 例如、如果您为电机使用 LVSERVOMTR、则可以选择 LAUNCHXL-F2800137和 DRV8329AEVM。  

    BRS、

    Michael Wang