This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:建议为 UPS 系统使用兼容板

Guru**** 3012730 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD2800137, TMDSCNCD28P55X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1496608/tms320f28379d-suggest-compatible-board-for-ups-system

部件号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD2800137、 TMDSCNCD28P55X

工具/软件:

尊敬的 TI 团队

您能否建议使用任何兼容且低成本的电路板?(可全面用于设计用于生产的最终产品)、我们了解了 F2800133PTR 和 F28004x。

此致、

深度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Deep、  

    TI 通常不会销售用于客户生产目的的 PCB。 接下来、我有一些想法供您考虑。  

    1)  TMDSCNCD2800137 (https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD2800137)-这 是一款适用于 TI C2000Tm MCU 系列 TMS320F280013x 器件的低成本评估和开发板。 它附带一个 HSEC180 (180引脚高速)边缘连接器、是一款非常适合初始评估和原型设计的 controlCARD。  

    2) TMDSCNCD28P55X (https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD28P55X)-这是一款适用于 TMS320F28P55x 器件的类似评估和开发板。 如果您正在考虑新设计、我建议您使用这种方法、而不是 F28004x。  

    以上的希望可能有所帮助。  

    BRS、  

    Michael