This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:CMPSS 数字滤波器复位

Guru**** 3013550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1511389/tms320f280039-cmpss-digital-filter-reset

器件型号:TMS320F280039

工具/软件:

您好 TI 专家、

我找不到有关 CMPSS 数字滤波器复位端口的大量信息(见下文)。

具体而言、我想知道哪些类型的 CMPSS 具有复位功能、如果该复位消除了关于复位锁存器的问题(例如:28379公告:"COMPxLATCH 在某些条件下可能无法正确清除")。

谢谢您、

节拍


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CMPSS 模块有多个元件、包括比较器、斜率发生器和数字滤波器。 数字滤波器用于过滤比较器的输出、并具有可用于复位滤波器的复位输入。

    RESET 输入通常用于在 CMPSS 初始化或需要清除滤波器时复位滤波器。 但是、有关复位输入工作原理的具体细节以及 CMPSS 的哪些类型具有该功能、并未提供详尽文档。

    关于您提到的公告"在某些条件下 COMPxLATCH 可能无法正确清除"(SPRAA97)、CMPSS 数字滤波器的复位端口可能有助于缓解有关复位锁存器的问题、但很难肯定地说。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Stevan -我们如何才能得到更明确的答案"没有很好的记录,难以肯定的"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beat、

    感谢您的答复。 我联系了团队、看看是否可以获得更多有关此方面的信息。 我会让你保持发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beat、

    第3代器件具有 CMPSS 数字滤波器复位功能、包括 F28003x 器件。 您可以查看器件勘误表中的详细信息 、了解何时以及在何种情况下可能不清除 COMPxLATCH。 还提供了解决方法: https://www.ti.com/lit/er/sprz496d/sprz496d.pdf、 第13页

    最新的设备没有此问题。 因此、如果您想避免 COMPxLATCH 出现任何问题、可以查看 F28P65x 和 F28P55x 器件。