This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:F280049C 的 IM 的 V/f 控制工程(VFD_CONTROL_im)

Guru**** 2585595 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280049C, TIDA-010265, TMDSADAP180TO100, TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1520971/tms320f280049c-v-f-control-project-vfd_control_im-for-im-for-f280049c

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:TIDA-010265、TMDSCNCD280049C、 TMDSADAP180TO100TMDSHVMTRINSPINC2000WARE

工具/软件:

"请通过 OneDrive 或其他方式共享 F280049C IM 的完整 V/f 控制工程(VFD_CONTROL_im)。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shigeru、

    您所指参考设计的名称是什么? 例如、TIDM-102010、TIDA-010265。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Delaney

    感谢您的答复。

    控制器 EVM 为 TMDSCNCD280049C + TMDSADAP180TO100、逆变器 EVM 为 TMDSHVMTRINSPIN。

    我想为 PMSM 和 IM 开发一个无传感器矢量控制逆变器、但也想在 IM 中整合 V/F 控制。

    示例实验的"Lab 03 -用于硬件完整性验证的标量控制"似乎很有用、但是否有其他 V/F 控制工程文件可用?

    提前感谢您。

    茂树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shigeru、

    感谢您提供详细信息。 我已经向专家介绍了该主题、他们应该会在接下来的1-2天内回复您。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shigeru、

    我建议安装 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 并针对 F28004x 利用下面目录中的项目:

    C:\ti\c2000\C2000Control_SDK_5_04_00_00\solutions\tmdshvmtrinspin Ware_Motor

    此处提供了文档参考:

    C:\ti\c2000\Control_SDK_5_04_00_00\solutions\common\sensorless_foc\docs\labs\MotorControl Ware_Motor Guide.pdf

    示例实验的"实验03 -用于硬件完整性验证的标量控制"似乎很有用、但是否有任何其他 V/F 控制工程文件可用?

    这是可运行的正确实验。

    此致、

    Kevin