This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:在 Endat22的 CLB 通信工程中、为什么可以使用't ePWM 的 CMPC 开始发送操作?

Guru**** 2993980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1523395/tms320f28p650dk-in-the-clb-communication-project-for-endat22-why-can-t-the-cmpc-of-epwm-be-used-to-start-the-sending-operation

器件型号:TMS320F28P650DK

工具/软件:

您好、工程师:

对于 tformat 的 CLB 通信工程、我进行了以下修改并成功使用了 EPWM 的 CMPC 开始发送操作。 但是、在修改 Endat22时、发现经过此类修改后、CLB 发送的数据和生成的 SPICLK 完全不正确。当我使用软件触发(向 CLB3的 GPREG 写入1)时、可正常发送该命令。

此致、

林浩南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin、

    您能否提供有关 CLB 如何与 SPICLK 配合使用的更多背景信息? 只需大致了解您尝试使用 CLB 实现的目标以及问题发生在哪里。

    谢谢您、

    Luke