This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:具有 AES 加密选项的 Hex2000.exe

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1520619/tms320f280041c-hex2000-exe-with-aes-encryption-option

器件型号:TMS320F280041C

工具/软件:

我使用的是 TMS320F28004x 设备、需要使用生成一个 AES 加密的十六进制文件--encrypt_aes。
我当前的hex2000 v22.6.1.LTS 不支持该功能。
如何获取启用了加密的版本hex2000?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、十六进制实用程序 hex2000 不支持 AES 加密。  也许可以使用创建一个十六进制文件 hex2000 、然后使用其他工具对其加密。

    谢谢。此致、

    -乔治