This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:MCAL 和 BSW 软件配置

Guru**** 2995920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1522533/tms320f2800157-mcal-and-bsw-software-configuration

器件型号:TMS320F2800157

工具/软件:

您好:

我需要有关 TMS320F280015x 符合 AUTOSAR 标准 BSW 层配置支持的信息。 我对这一点有几个问题。

  1. Code Compiler Studio 软件是否可以进行 MCAL 配置?
  2. 是否可以通过 Code Compiler Studio 软件进行 AUTOSAR BSW 配置?
  3. 该软件还有哪些可用于开发的其他功能?  

任何其他信息或文档也将有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreenam:

    我们有适用于 F29H8x 平台的 MCAL / Autosar 解决方案、但我们没有用于 F280015x 器件的 MCAL。  

    TI CCS 没有配置 MCAL 和 BSM 的功能。 AutoSAR 供应商提供了用于 MCAL / BSW 配置的工具。