This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SH:XDS100V2、器件未响应请求

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1510349/tms320f28p650sh-xds100v2-device-is-not-responding-to-the-request

器件型号:TMS320F28P650SH

工具/软件:

您好、

我正在使用 XDS 100V2调试器和 CCS 20.1.1连接到 F2865x 器件。

但没有连接到目标。 (目标连接检查已通过)。

 显示" 连接到目标时出错:(错误- 1015@0x0) 设备未响应请求。 器件可能被锁定、或者调试探针连接可能不可靠。 如果可能、解锁器件(例如、在复位模式下使用 WAIT、以及对电路板进行下电上电)。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如 Lower TCLK)。(仿真包20.1.0.3429) "

我的电路板是以 XDS100V2引脚排列兼容性开发的。  

XDS100V2是否与 F2865x 兼容。

XDS110与 XDS100V2一对一兼容。