This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:数据验证未通过 CCS 2.20

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1509487/tms320f2812-data-verification-failed-ccs-2-20

器件型号:TMS320F2812

工具/软件:

您好:

我目前正在为波音公司开发 TMS320F2812。

这是一个古老的项目,因此需要进行大量的调查,以追求进化。

我们的一个软件已经进行了原型设计,它运行得很好。

为了刷写完整的软件,我们使用 SDFlash,它工作正常。

对于我们的软件活动、我们必须进行一些单一测试。 因此、我们必须使用 Code Composer Studio 2.20.00将特定部分的软件上传至电路板。

我们在地址0x3D8000处遇到" Data Verification Failed (数据验证失败)"错误。 请验证目标内存和内存映射。" 通过传递.gel 文件来加载.out 时。

起初我认为这是一个 CSM 问题、但它可能仍然是这样、我尝试在 GEL 文件中设置密码位置的所有数据0xFFFF 并读取它、但这不起作用。

我认为我没有正确使用 CCS。

我也想了一个事实,我的链接是错误的,但我加倍检查它。

你有什么想法吗?

此致、

Daniel

Solent 软件工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好:  
    在我的研究过程中,我找到了这篇文档: 用于 TMS320F28xxx DSC 的闪存编程解决方案

    似乎必须安装一个正在插入 Code Composer Studio 片上闪存编程器。 有人知道在哪里可以找到它吗? 特别是如果我必须保留 CSS 2.20的版本

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    您是否可以共享目标配置文件(ccxml)? 鉴于(至少)您的一个 C28内核上没有看到"On-Chip Flash"菜单条目、您使用的 ccxml 文件可能会出现问题、这可能会阻止您写入 C28内核上的闪存。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    由于几周内我还没有收到您的回复、因此我会假设问题已解决并结束主题。

    此致、

    马特