This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:将一个置为有效条件评估为 FALSE。

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1522529/tms320f28379d-an-assert-condition-was-evaluated-as-false

部件号:TMS320F28379D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

_error :-断言条件被评估为 false。
原因: 找不到源文件/home/ubnuser/ti/repos/c2000ware/repos/f2837xd/release_pkg/driverlib/f2837xd/driverlib/spi.c

但当我浏览并打开 spi.c 文件时。 这将使我返回到错误转换函数。

我无法确定导致此错误的原因。 我尝试更新 CCS 和 C2000ware 库

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否使用 C2000Ware 软件示例并将其导入 CCS? 如果是、请举哪个例子?

    您能否验证工程的包含路径是否正确设置为指向 driverlib 位置? 您可以右键点击工程以查看工程属性、转至 Include Options、然后查看路径是否与典型路径匹配、该路径应为${PROJECT_ROOT}/../../driverlib

    您还能否验证是否可以在工程文件中导航到 SPI 源文件? 以及 C2000Ware 安装目录中?

    此致、

    Allison