This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:SysConfig:仅设置 EPWM1A

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1522749/tms320f2800137-sysconfig-setup-only-epwm1a

器件型号:TMS320F2800137
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

  

在这里、我想将 EPWM1B 的所有3个引脚用于其他目的。 我需要禁用 EPWM1B。 来禁用 SysConfig。 我有另一个像这样运行的项目、但我在没有 SysConfig 的情况下创建了它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您在 SysConfig 中进一步查找、可以找到一个名为"Pins Used"的部分、在这里您可以选择为每个外设功能复用哪些引脚。
    要禁用EPWM1B、只需在中取消选中或删除其 PIN 分配 PinMux 配置。

    下面是供参考的屏幕截图:

    如果您在查找此部分或配置其他引脚时需要帮助、请告诉我。

    此致、
    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已经邀请了团队的专家、他们应该在接下来的1-2天内回复您。

    此致、

    Delaney