This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:SCI

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1519785/tms320f28388d-sci

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:

当使用基于 TI F28388D 的 SCI 外设并使终端能够在不使用 FIFO 的情况下接收数据时、是否有必要使用两个停止位来正确接收一帧数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    只有在具有高速波特率且 数据立即背靠背发送到 MCU 的特定情况下、才应需要两个停止位。 您是否使用 ISR 读取 RX 缓冲区? 如果是、我建议将该 ISR 尽可能短、以免干扰时序。 此外、您使用的波特率是多少? 您在尝试接收数据帧时是否遇到组帧错误?

    此致、

    Delaney