This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:询问是否将安全芯片与 C2000系列集成

Guru**** 2995510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1520935/tms320f28384d-inquiry-about-security-chip-integration-with-c2000-series

器件型号:TMS320F28384D

工具/软件:

您好:

我目前正在电力电子领域进行研究、并使用 C2000系列驱动电源转换器。

相比之下,英飞凌的 Aurix MCU 可以与 OPTIGA Trust M 安全芯片配合使用,以实现诸如主板序列号管理、维护跟踪和安全销售记录管理等功能。

我想问、C2000系列是否对类似安全功能提供任何内置支持、或者是否有任何外部兼容安全芯片可与 C2000一起使用。

主要应用是汽车电源转换器。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我不确定这些功能是否受支持、但我会将该主题重新分配给一位可能会得到确认的 C29安全专家。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     除了使用 DCSM 进行代码保护之外、我们的 F28x MCU 没有内置安全功能。

    我们全新的 F29x MCU 采用内置 HSM、具有全功能加密加速、生命周期管理和安全存储功能、并在 RTM 上通过 ISO 21434认证。 它们还具有高级运行时安全架构、能够隔离实时应用任务。 可以在此器件上实施安全应用。 系统应用要求的详细信息可能需要进一步讨论-我建议尽可能联系 TI 销售办事处。

    我还会注意到 、我们的 MCU 与第三方安全元件芯片(例如英飞凌、NXP 等提供的芯片)配对没有限制 客户之前已在各种应用用例(包括 F28x)中通过我们的 MCU 完成了上述操作。

    此致、
    Ibukun