This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02000:PSFB 电压模式控制–如何为次级侧 MOSFET 生成同步 PWM?

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1518397/tidm-02000-psfb-voltage-mode-control-how-to-generate-synchronous-pwm-for-secondary-side-mosfets

器件型号:TIDM-02000
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我使用设计相移全桥(PSFB)转换器 电压模式控制 我想弄清楚如何生成 用于次级侧 MOSFET 的同步 PWM 信号 (同步整流器)。

我将使用 TI F280049C Piccolo 控制器、并使用具有相移的 ePWM 模块来处理初级侧全桥 PWM。

我的问题:

  1. 在电压模式控制中、由于 PCMC 中没有直接的电流检测、因此最合适的方法是什么 同步次级侧 PWM 相移相同?

  2. 我是否应该使用另一个 EPWM 对和生成一组单独的 PWM 根据相移对它们进行同步 之间的距离是多少?

  3. 都有 应用手册或 TI 示例 展示了如何在 PSFB 欠压模式控制中实现同步整流 PWM?

    这是需要为 Q5和 Q6生成 PWM 的参考波形。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意: 部件号:TIDM-02000中的更正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mayank,

    目前、我们没有基于电压模式控制的同步整流的直接参考代码或应用手册。

    对于电压模式控制、您建议您使用单独的 PWM 对并使用 ePWM 模块的 TBPHS 寄存器同步这些 PWM。

    您可以参阅 C2000Ware 中的"epwm_ex3_synchronizing.c": c:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f28004x\examples\epwm

    此外、要生成同步和相移的 ePWM、请参阅以下应用手册、其中展示了生成所需波形的分步指南:

    https://www.ti.com/lit/an/sprad12a/sprad12a.pdf

    如有任何问题、请告知我们。

    此致、

    Sumit