This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:如何唤醒和检测唤醒源?

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1520360/tms320f28p659dk-q1-how-to-wake-up-and-detect-wake-up-source

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1

工具/软件:

您好 支持团队、

在使用  ___attribute__((packed))->结构打包无法在我的 CCS Studio 工程中正常工作时、我遇到了微控制器 F28P659DK 的 CCS 12.x IDE 编译问题。因为我在下面的链接中找到了 TI 编译器不支持的内容  

e2e.ti.com/.../ccstudio-c2000-__attribute__-packed---structure-packing-is-not-working-on-my-ccs-studio-project

请提供解决方案、因为如果我们没有找到任何解决方案、这对我有很大影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、C28x 编译器不支持压缩结构。

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    感谢您的快速答复!

     是否有解决该问题的方法? 意味着另一种处理结构填充的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     解决此问题的任何解决方案?

    编号

    我想您可以考虑使用位字段来创建一个完全按照您所需布局的结构。  但我相信使用这些位域结构的代码会非常慢。  这意味着这个想法不切实际。

    谢谢。此致、

    -乔治