This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:校准时间

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1519743/tms320f2800137-calibration-time

器件型号:TMS320F2800137

工具/软件:

C:\Users\Xiaohua\Desktop\013\x15\universal_motorcontrol_lab_f280013x
大家好、我使用了官方电机驱动器示例、发现校准时间会有所不同。 通常、时间约为2秒、
在 motor1CtrlISR 上添加了判断语句、校准时间为3秒。 这是为什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对不起,我不明白到底是什么被问. 一对夫妇正在澄清问题:

    1. 根据您写的内容、我的理解是您向 ISR 添加了一个函数、用于测量所需时长、是这样吗?
    2. 您说"校准"是什么意思? 例如、电机启动存在多个阶段、但这些阶段都不称为校准阶段。 您指的是电机对齐阶段吗?

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、是 ADC 校准、
    runMotor1OffsetsCalculation (motorHandle_M1);
    我在_interrupt void motor1CtrlISR (void)
    添加了一个函数以等待 ADC 校准完成并发送 PWM 波、但找到了该函数
    RunMotor1偏移量计算变得更长、为什么会这样