This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:CCS v12无法加载 projectspec 文件

Guru**** 2987550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1520444/tms320f280049c-ccs-v12-cannot-load-a-projectspec-file

器件型号:TMS320F280049C

工具/软件:

你(们)好

我的工程使用了.projectspec 文件(请参阅附件)、但导入工程时、工程文件不会显示在对话框文件中。

我认为 the.projectspec 文件中有一些问题、任何人都能在工程文件中指定什么问题吗?

谢谢、

Jiakai

e2e.ti.com/.../Test-Timers-_2800_C-code_2900_.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了原因:

    我  在编译属性时放置了-i\"C:/Altair/Embed2025.1_64/cg/include \"、因为路径可能有空格、所以我添加了""、这会导致工程导入问题。

    我也尝试了 v11.2和 v20,他们都给了我相同的结果。 删除此属性后、即可导入工程文件。

    我将尝试将其定义为北京恒生科技有限公司、然后使用-i${北京恒生科技有限公司}来解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -i${EmbedInc}在 projectspec 项目中不受支持、正确的方法是使用"替换双引号。 请参阅下面的:

    -i\" C:/Altair/Embed2025.1_64/cg/include \"

    最终目的  

    -i"C:/Altair/Embed2025.1_64/cg/include