This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28P55X:有关使用嵌入式 AI 模型进行电弧故障检测时的电弧检测设置

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010955, TMDSCNCD28P55X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1513600/tmdscncd28p55x-about-arc-detection-setup-at-arc-fault-detection-using-embedded-ai-model

器件型号:TMDSCNCD28P55X
主题中讨论的其他器件:TIDA-010955

工具/软件:

大家好、我了解了该器件的设计指南以及在使用嵌入式 AI 模型进行电弧故障检测方面的应用。

此器件由 TIDA-010955和控制卡 C2000组成。

我想知道是否可以获得有关的信息 电弧检测 测试条件  如中所示  采用嵌入式 AI 模型的电弧故障检测 "  7.4. 。

例如:  

  1. 模拟 电弧故障的实验类型(例如、扭曲、短、机械分离电极、如 UL1699B 等)
  2. 线路类型(例如铜、钨等)
  3. 直流链路电压
  4. 实现的
  5. 使用的逆变器类型和规格(例如开关频率、输入电压、输出电压、额定功率等)

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMDSCNCD28P55X

    工具/软件:

    大家好、我了解了该器件的设计指南以及在使用嵌入式 AI 模型进行电弧故障检测方面的应用。

    此器件由 TIDA-010955和控制卡 C2000组成。

    我注意到了的示例数据 MATLAB 预处理 & for 上载用于在模型编写器中进行模型训练的数据 存在差异。  它们可在5.2和6.2的"应用手册"中找到。

    只要我知道、 应使用 MATLAB 预处理的数据在模型编写器中进行模型训练。 如果没有、请告诉我哪个器件出了问题。

    因此、通过使用 MATLAB 预处理数据不能在模型编写器中用于模型训练、但仅为模型训练提供的数据可以很好地发挥作用。

    请告诉我如何在 Model Composer 处完成从数据采集到模型训练的正确过程。

    再次感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里还有另一个线程、并在这里发布响应。 它显示此问题已解决。 今天结束本次课程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Seungawoo

    第6.2节给出了可用于模型训练的数据集示例。 您可以使用这些数据来训练模型、并查看相同数据的模型性能、仅用于学习目的。 但是、使用给定数据集的训练模型无法用于检测另一个设置中的电弧故障。 需要针对每个设置来训练模型。 第一步是

    1.构建设置。 请参阅 UL1699B 标准来构建设置

    2.通过生成圆弧来收集数据。 数据 可能包含电弧电流和非电弧电流  

    3.使用 MATLAB 划线将弧线和非弧线数据分开

    4.训练模型

    5.将模型集成到 CCS 工程中并进行部署。

    谢谢你

    Amir Hussain