This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:CCS 错误

Guru**** 2982290 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1520216/tms320f28379d-ccs-error

部件号:TMS320F28379D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

我尝试在 CCS 20.1.1中构建代码、但收到以下错误消息:-

产品 com.devkits v1.7.0.00目前未安装、没有兼容版本可用。 请安装此产品或兼容版本。

请建议如何解决此问题。  

谢谢、此致

Amin Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    您的计算机上有什么软件? 是否只安装 CCS 20? 您还应安装 C2000WARE SDK、以访问 F28379D 电路板的软件支持

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已安装 Motor Control 和 Digital Power SDK、但此问题无法像随附的映像中那样得到解决。 请提出建议。

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、

    您可以尝试删除 com.devkits 产品吗? 在通过软件示例运行 MCU 时、通常不需要这种方法、我不确定它的来源

    此致、

    彼得