This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:97引脚在通电的情况下输出意外的高电平。

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1517045/tms320f28069-97-pin-output-unexpected-high-level-with-power-on

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:

尊敬的专家:

无任何连接的28069引脚97在上电时输出3.3V 高电平30ms。 如何避免这种高水平?

一个11k 电阻从外部接地、电压电平为2V。

一个2k 电阻从外部接地、电压电平为1.3V。

如下面的波形所示、黄色为 VDDIO、BULE 为引脚97。

无连接:

连接11k:

连接2k:

此致

Anka Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anka:

    我在勘误表中没有提到这一点。 您能否在不同的 F28069器件之间重现此问题?

    您能尝试使用更强的下拉吗? 需要避免将这个高电平脉冲连接到的引脚是什么?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    是的、每个设备都有此问题。 您认为更强的下拉意味着什么? 您能尝试测试并给我一个解决方案吗?

    请参阅 下面的原理图:

    此致

    Anka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anka:

    我目前无法访问 F28069、下面我可以申请一块电路板来测试它

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anka:

    对于此器件、如果您需要路由到驱动器、则似乎有必要使用不会出现此行为的其他 GPIO。 此 GPIO 可用于高电平信号不影响电路板(例如通信)的其他 GPIO

    此致、

    彼得